This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53819A:Tina/Spice/TPS53819A 仿真波形问题(输出纹波中的低电击

Guru**** 2605945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796828/tina-spice-tps53819a-tina-spice-tps53819a-simulation-waveform-problem-low-shock-in-output-ripple

器件型号:TPS53819A
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS53819

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、TI 专家:

将 TPS53819 PSPICE 模型与 CSD86360 PSPICE 模型结合使用时、输出设置为5V、我发现在稳态下、输出纹波中存在低频冲击。

P12V 为输入、输出电压为 P5V、原理图如下:

使用5A 仿真的 stead 状态如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    请您与我们分享原理图文件、以便我们进一步研究该问题吗?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    如果您仍需要我们的任何支持、请告知我们。 否则、我们将关闭此线程。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我们现在将关闭此主题。 如果仍面临此问题、您可以再次打开此选项。