请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
PCL 引脚电压是跟随输出电流还是像模拟模型那样输出基准电压? 数据表表明、它应该遵循提供的等式的输出电流标度。 此外、HP3495A 测得的输出噪声不正确。 HP3495A 是一款扫描器、而非频谱分析仪。 Slvu944a 引用 了“输出噪声测量设置”文档,但没有提供链接或文档编号。