This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS7H1101A-SP:TINA/Spice/TPS7H1101A-SP:

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795925/tina-spice-tps7h1101a-sp-tina-spice-tps7h1101a-sp

器件型号:TPS7H1101A-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

PCL 引脚电压是跟随输出电流还是像模拟模型那样输出基准电压? 数据表表明、它应该遵循提供的等式的输出电流标度。 此外、HP3495A 测得的输出噪声不正确。 HP3495A 是一款扫描器、而非频谱分析仪。 Slvu944a 引用  了“输出噪声测量设置”文档,但没有提供链接或文档编号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerad、

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gerad、

    不对 PCL 引脚电流行为建模是 SPICE 模型的一个限制。
    但是、您可以预期 IC 行为与数据表类似。

    此外、您能否与我们分享噪声测量设置(原理图)、以便我们进一步了解它?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有原理图。 这就是为什么我要查找 Slvu944a 中引用的“输出噪声测量设置”
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerard、您好!

    抱歉、我们正在搜索本文档所提到的"输出噪声测量设置"。 我将尝试搜索此文档的文档所有者。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、大家好、

    我是文档所有者、但我最初没有制作。
    我不确定他们试图链接到的原始文档是什么。

    但是、TI 有其他资源讨论如何测量噪声:
    www.ti.com/.../slyy076.pdf

    谢谢、
    Daniel