请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC1823 主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 UC1825
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我实际上将 PSPICE 与加密模型 UC1823配合使用。 我的引脚斜坡有问题、该斜升会生成0V 至2.8V 的锯齿、而不是0.8V 至2.8V 的锯齿。 该模型中似乎未考虑 Vvalley、锯齿在高占空比(>50%)下根本不会变化。 无法使用斜率补偿来分析次谐波的影响、因为锯齿根本没有变化。 您是否知道是否为 PSPICE 开发了 UC1823模型?
非常感谢、
Jeremy