This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UC1823:UC1823斜坡生成

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC1823, UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795108/tina-spice-uc1823-uc1823-ramp-generation

器件型号:UC1823
主题中讨论的其他器件:Tina-TIUC1825

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我实际上将 PSPICE 与加密模型 UC1823配合使用。 我的引脚斜坡有问题、该斜升会生成0V 至2.8V 的锯齿、而不是0.8V 至2.8V 的锯齿。 该模型中似乎未考虑 Vvalley、锯齿在高占空比(>50%)下根本不会变化。 无法使用斜率补偿来分析次谐波的影响、因为锯齿根本没有变化。 您是否知道是否为 PSPICE 开发了 UC1823模型?

非常感谢、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    您是否从 TI 内部的特定小组或 FAE 代表那里获得了该模型?

    我无法从我们的任何系统找到此型号、尤其是在产品的"工具和软件"部分下、如 www.ti.com/.../UC1823所示

    因此,我很难就你的问题发表意见。 最好联系为您提供模型的人员。 如果您通过电子邮件收到模型、或许可以回复您收到模型的电子邮件、开始时要注意这些人可以重新跟踪模型的创建者。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Herman、您好。

    感谢您的快速回复。 该模型来自 PSPICE 库。 实际上、我正在联系他们讨论该模型。

    Hovw串、我安装了 TINA 以使用 UC1825模型。 我可以使用该模型来实现与 UC1823或 UC1823-SP 相同的行为吗?

    我想知道 UC1825的 RT 和 CT 引脚是否定义了与 UC1823和 UC1823-SP 相同的频率? 例如、如果我选择 RT = 1.5k 且 CT = 470pF (www.ti.com/.../uc1825.pdf)、我的频率大约为1.5MHz。 对于 UC1823、UC1823 (A)-SP 或 UC1823-SP、我是否应该获得相同的频率?

    非常感谢、
    Jeremy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    由于我们不创建模型、我们很难回答您的一些问题。 您可以尝试一下、看看在 TINA-TI 中使用 UC1823是否会给出正确的响应。 我猜是因为、在 OrCAD 中没有无法在 TINA-TI 中执行的特殊组件。

    如果您需要进一步的问题、需要将其定向到 OrCAD (模型创建者)和/或 TINA 供应商 DesignSoft。 您可以直接通过 https://www.tina.com/查询 支持部分。

    Herman