This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关有源钳位的说明- TIDA 00951

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792351/need-clarification-regarding-active-clamp---tida-00951

主题中讨论的其他器件:TIDA-00951

您好 RAM、

这与 TIDA-00951有关:2kW、48V 至400V 隔离式双向直流/直流转换器。

关于有源钳位电路、我想澄清以下几点、我在相关文档中找不到这些要点。

1、钳位电容器的设计标准是什么? 我在文档中找不到-TI Designs:TIDA-00951.2kW、48V 至400V

2、Pls 参考 TIDA-00951的原理图。
由于钳位电容器要处理大约30A 的峰值电流、因此提供以下1210 pack -X7R 型电容器就足够了?
C4、C11、C13、C18、C19、C21 = 2.2uF、100V
上述电容器将如何处理更高的电流?
此外、100V 额定电压足以满足有源钳位电容器的要求?

3、二极管 D1和电容器 C61与有源钳位 MOSFET Q5并联的用途是什么?
  电容器 C61是否有助于实现 ZVS 条件?
  C61 = 2600pF、500V D1 = 100V、1A

期待您的回复、

此致、

Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    1、钳位电容的设计标准是基于整个输入电流流经钳位电路期间钳位电压允许的"交流摆幅"。 我将很快向您发送一份指向一份文件的链接。

    2、电流高达30安培这6个电容器就足够好了。 我们在满载时查找了它们的热升。

    电容器 C61和二极管 D1用于调节钳位谐振频率。 只有在您的设计中需要时、才需要安装此组件。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramkumar、

    感谢您的快速回复。

    请发送您在设计中遵循的有源钳位参考链接。

    此外、请共享 TIDA 00951的固件。

    此致、

    Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    Plesae 在下面找到有源钳位电容器设计计算能力的链接。 它主要由您想要允许的 delV 驱动。 使用钳位电流纹波和允许的钳位电压纹波达到所需的最小值。

    ieeexplore.ieee.org/.../stamp.jsp

    有关固件、请从 TI 设计页面发送请求。