请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-00951您好 RAM、
这与 TIDA-00951有关:2kW、48V 至400V 隔离式双向直流/直流转换器。
关于有源钳位电路、我想澄清以下几点、我在相关文档中找不到这些要点。
1、钳位电容器的设计标准是什么? 我在文档中找不到-TI Designs:TIDA-00951.2kW、48V 至400V
2、Pls 参考 TIDA-00951的原理图。
由于钳位电容器要处理大约30A 的峰值电流、因此提供以下1210 pack -X7R 型电容器就足够了?
C4、C11、C13、C18、C19、C21 = 2.2uF、100V
上述电容器将如何处理更高的电流?
此外、100V 额定电压足以满足有源钳位电容器的要求?
3、二极管 D1和电容器 C61与有源钳位 MOSFET Q5并联的用途是什么?
电容器 C61是否有助于实现 ZVS 条件?
C61 = 2600pF、500V D1 = 100V、1A
期待您的回复、
此致、
Ramesh P