工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试为电池供电的音频设备设计一个多输出电源。 我需要提供+15、-15、+5和+48伏的电压。 首先、有人对此类供应有任何建议或经验吗? 同时将所有稳压器计时是否明智、如果是、我将如何处理。 在我看来、让4个稳压器以不同的频率运行似乎就像我在要求解决噪声问题一样。 因为您可能会知道开关电源不是我的强项。
谢谢、
Ken
西区录音
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在尝试为电池供电的音频设备设计一个多输出电源。 我需要提供+15、-15、+5和+48伏的电压。 首先、有人对此类供应有任何建议或经验吗? 同时将所有稳压器计时是否明智、如果是、我将如何处理。 在我看来、让4个稳压器以不同的频率运行似乎就像我在要求解决噪声问题一样。 因为您可能会知道开关电源不是我的强项。
谢谢、
Ken
西区录音
尊敬的 Ed:
感谢您的建议。 我已经使用 Webench 工具选择了4个耗材,并且到目前为止已经构建了其中2个耗材,结果好坏参半,因此我正在寻找一些建议。
我构建的第一个电源是-15伏特@ 200mA、当我缓慢加电时、它进入调节状态、但当我施加负载时、它只能提供22mA 电流、而不是设计的200mA 电流。 当我增加负载时、电源缓慢地退出稳压状态、然后死亡。 即使22mA 负载打开也不会启动,我必须打开输入电源,然后施加负载。 我尝试制造出我可以使用所有表面贴装器件的最干净的原型、因为一旦它投入到 PCB 上、我想问题是、这种行为是否表现出布局问题、如果是、对最佳原型设计方法有任何建议?
我构建的第二个电源是+48伏@ 100mA、当它加电时、它会将我的输入电源发送到电流限制中。 在我完成设计时、我发现断开电感器、MOSFET 或感应电阻器可以缩短时间、但当然也不能实现电路故障排除的目的。 那么、我想问题是、没有连接更高电流的外部组件、是否有方法测试开关控制器? 如果有建议的故障排除程序,我很乐意亲自操作。
最后,我想使用 LM5155DSSR 开关控制器构建+15伏@ 200mA 电源,但它所采用的唯一封装是 WSON,我找不到原型板以获得任何建议?
我不得不说,过去我已经使用 Webench 工具构建了一些其他电源,它们都在正常运转中没有任何问题,所以这次我对结果感到非常惊讶,或者缺乏这些结果。
我们非常感谢您的帮助、
Ken Dabek
西区录音