This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:多输出电源设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795136/webench-tools-multi-output-power-supply-design

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试为电池供电的音频设备设计一个多输出电源。 我需要提供+15、-15、+5和+48伏的电压。 首先、有人对此类供应有任何建议或经验吗? 同时将所有稳压器计时是否明智、如果是、我将如何处理。 在我看来、让4个稳压器以不同的频率运行似乎就像我在要求解决噪声问题一样。 因为您可能会知道开关电源不是我的强项。

谢谢、

Ken

西区录音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我建议您首先尝试 WEBENCH 电源架构工具( webench.ti.com/.../webench5.cgi )来设计这些输出电压。 您可以定义输入电压范围、"添加负载"并指定每个输出的电压/电流要求。 或者、您也可以尝试在此处查找一些可能满足您要求的参考设计: www.ti.com/.../index.html 我还将此消息通知电源专家、以便进一步支持有关频率选择和同步的任何详细信息。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、
    您需要提供+15、-15、+5和+48伏的电压。
    输入电压范围是多少? 是交流还是直流输入?
    如果是交流电、我可以假设您需要隔离吗?
    每个电压轨上的最大和最小电流是多少?

    同步。
    通常、如果使用多个转换器、它们将"发现"自己并尝试同步。
    因此、初始设计中应包含同步。
    在测试的最后阶段、您可能会发现、取消同步仍然允许转换器正常工作、但也会分散 EMI 的影响。

    同步转换器允许在 EMI 滤波中解决常见频率问题。
    另一方面、在不同频率或略微不同的频率下运行的转换器将导致集中在一个频率上的 EMI 能量减少。 您可能需要进行实验、以了解哪种更适合您的电气和物理场景。


    对于隔离式电源、"环路"通常在最高功率输出上闭合。
    xxxAmps 时+48V 的输出电压可能是最高的功率输出。
    +5可能具有较重的逻辑负载,并且可能具有较小的容差。
    在这种情况下、如果48V 的容差较为宽松、那么在+5V 时闭合环路可能会更好。

    +-15V 通常是低电流、但模拟电路可能需要低噪声。
    π 型滤波器常用于低噪声转换器。
    Webench 允许在转换器的输出和输入上添加额外的滤波器。


    当您提供更多详细信息、输入电压、输出电流、关键噪声要求等时、可以提供更多见解
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken

    如果您能够解决您的问题、请告知我们。 如果没有、请检查 Ed 和 Me 的回答并提供更多详细信息、以便我们帮助解决您的问题。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的建议。 我已经使用 Webench 工具选择了4个耗材,并且到目前为止已经构建了其中2个耗材,结果好坏参半,因此我正在寻找一些建议。

    我构建的第一个电源是-15伏特@ 200mA、当我缓慢加电时、它进入调节状态、但当我施加负载时、它只能提供22mA 电流、而不是设计的200mA 电流。 当我增加负载时、电源缓慢地退出稳压状态、然后死亡。 即使22mA 负载打开也不会启动,我必须打开输入电源,然后施加负载。 我尝试制造出我可以使用所有表面贴装器件的最干净的原型、因为一旦它投入到 PCB 上、我想问题是、这种行为是否表现出布局问题、如果是、对最佳原型设计方法有任何建议?

    我构建的第二个电源是+48伏@ 100mA、当它加电时、它会将我的输入电源发送到电流限制中。 在我完成设计时、我发现断开电感器、MOSFET 或感应电阻器可以缩短时间、但当然也不能实现电路故障排除的目的。 那么、我想问题是、没有连接更高电流的外部组件、是否有方法测试开关控制器? 如果有建议的故障排除程序,我很乐意亲自操作。

    最后,我想使用 LM5155DSSR 开关控制器构建+15伏@ 200mA 电源,但它所采用的唯一封装是 WSON,我找不到原型板以获得任何建议?

    我不得不说,过去我已经使用 Webench 工具构建了一些其他电源,它们都在正常运转中没有任何问题,所以这次我对结果感到非常惊讶,或者缺乏这些结果。

     

    我们非常感谢您的帮助、

    Ken Dabek

    西区录音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、
    请提供所使用器件的 TI 器件型号。

    在施加负载之前、您是否查看过波形?
    当打开开关电源原型时、波形将大量地说明其工作原理。

    关于 LM5155、我们提供了一个 EVM。
    www.ti.com/.../lm5155evm-bst

    您可能会考虑内置电源开关的 IC。
    LM5000可以满足您的需求。
    www.ti.com/.../LM5000

    我把它放在 Webench 中、它运行正常。