工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
如何使用 TINA-TI 获取计算表达式?
下面是我与 LTSPICE (最简单的格式)一起使用的内容(网表):
22µ Fin 0 μ F
R1首次使用 Fin 220
V1首次亮相0 5
TRAN 0.02启动
.mas tran E_fourni 集成 V (首次亮相)*i (R1)
.mias tran E_dissipe 集成(V (fin)-V (首次使用))*i (R1)
后退否
.end
这两个测量值指令是我想要获得的、或者、如果您愿意、如果您愿意、由于 TINA 可能以另一种方式提供、那么如何计算定义为功率曲线下面积的能量? 实际上,在本例中,我要查看效率,我要查找 E_dissipe 除以 E_fourni (如果我可以改变0.02s 以获得完整曲线、效率与充电时间之间的关系,而不仅仅是充电时间为0.02时的某个点,这是额外的好处)。
希望我的问题不是太深。
无论如何、感谢您的关注。