This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:如何:获取计算表达式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794650/tina-spice-how-to-getting-a-computed-expression

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

如何使用 TINA-TI 获取计算表达式?

下面是我与 LTSPICE (最简单的格式)一起使用的内容(网表):

22µ Fin 0 μ F

R1首次使用 Fin 220

V1首次亮相0 5

TRAN 0.02启动

.mas tran E_fourni 集成 V (首次亮相)*i (R1)

.mias tran E_dissipe 集成(V (fin)-V (首次使用))*i (R1)

后退否

.end

这两个测量值指令是我想要获得的、或者、如果您愿意、如果您愿意、由于 TINA 可能以另一种方式提供、那么如何计算定义为功率曲线下面积的能量? 实际上,在本例中,我要查看效率,我要查找 E_dissipe 除以 E_fourni (如果我可以改变0.02s 以获得完整曲线、效率与充电时间之间的关系,而不仅仅是充电时间为0.02时的某个点,这是额外的好处)。

希望我的问题不是太深。  

无论如何、感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    您可以在 TINA-TI 的 VCVS 块中编写公式并绘制输出。
    或者、您可以在 TINA-TI 中使用后处理器来观察此类图。

    请参阅以下 E2E 帖子以获取进一步帮助:

    e2e.ti.com/.../756886

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提示。 这正是我所寻找的目标。

    但无法找到直接积分的方法 (获取曲线下的面积)。
    当然、我可以将数据导出为文本并在 Excel 中执行数字操作、但在 TINA-TI 中、 我还发现我可以使用[处理] (在选择所需曲线后)、并选择[平均值...] 因此,总面积现在是结果的乘积:平均  * (时间间隔)。

    我刚刚发现[编辑]|[后处理程序...]的新函数/曲线编辑器。 是否有一个链接、其中包含的详细信息比帮助文件中提供的信息更详细? 这可能会避免一些往返于 Excel 的旅行:-) 或者我是否应该开始另一个关于它的讨论线程?


    感谢您的专业知识和关注与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michel、

    帮助文件包含从 TINA-TI 中的后处理器开始所需的基本信息。

    您可以通过互联网或 E2E 论坛搜索有关后处理器的特定问题和解决方案。
    将帮助您获得有关此功能的见解。

    谢谢、
    Vivek Agarwal