This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMZ31710:模型仿真有问题。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/796027/tina-spice-lmz31710-having-issues-with-simulation-of-model

器件型号:LMZ31710
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我不熟悉 Tina、但观看了很多视频并阅读了一些相关内容。 我从 TI 网站获得了.lib、并使用宏向导为 LMZ31710创建.tsc 文件。 我尝试执行一些基本仿真、似乎我不断收到一个引脚未连接的错误。 它在网表中标记一条线。 任何帮助都将不胜感激。

e2e.ti.com/.../3_2D00_3VDC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talha、

    在 TINA-TI 9.3.150.328 SF-TI 版本中运行.tsc 文件共享时、我无法观察到此类错误。

    请告诉我您正在使用哪个版本的 TINA-TI 进行仿真。

    此外、FYI 还在 WEBENCH 中启用了 LMZM31710的 TINA-TI 原理图、您可以从此处下载原理图并进行仿真。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我使用的是 Tina 的9.3.200.277 SF-TI 版本。 附加的是在选择多级 ERC (error1.png)时得到的 ERC 正在消磁。 当我运行"计算节点电压"时、我收到一个错误"未找到工作点"(error2.png)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不知道为什么我没有从 webench 导出开始、但这似乎还不错。 感谢 Vivek 的帮助。