This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00778:抗混叠滤波器选择

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00778

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/795283/tida-00778-anti-aliasing-filter-selecting

器件型号:TIDA-00778

您好!

在 TIDA-00778设计中、我们可以看到截止频率为15MHz 的抗混叠滤波器。  下图显示了此滤波器:

此外、 下图显示了 TMS32028027F 的 ADC 输入阻抗模型。

因此、我对此有一些疑问:

1-)如何为  抗混叠滤波器的截止频率选择15MHz? 据我所知、 抗混叠滤波器的截止频率应小于采样频率的一半、FOC 算法中的电流采样频率为10-20kHz。 因此  抗混叠滤波器的截止频率 应小于5-10kHz。

2-)如何计算15MHz?

3)我们何时需要这个滤波器?

此致、

Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    感谢您的联系。 我将在下面的问题中逐一添加我的意见。

    选择一半 频率的概念不能应用于逆变器开关频率。 对于20kHz PWM、如果我们选择10kHz 滤波器、它将滤除所有开关电流信息。 在这里、我想非常准确地测量每个开关周期中的电流信息。 以其他方式、我希望放大器输出端提供精确的开关电流。 因此截止频率应足够高于开关频率(此处为20kHz)、以消除滤波器导致的误差。

    2.如何选择此过滤器? 设计此放大器电路的目的之一是在 IGBT 开关时感应流经分流器的电流。 因此、我们需要快速趋稳(设计中的目标值小于1us)。 如果滤波器较大、则会引入延迟并增加稳定时间。 选择该滤波器是为了消除来自 IGBT 开关的耦合噪声、分流电阻器上的电压振荡(由于分流器的电感)等 该噪声频率大约为20-50MHz、具体取决于 IGBT 的开关速度。 我选择了一个最小值滤波器来消除高频噪声(20-50MHz)、这将确保滤波器延迟最小、并过滤高频率噪声。 选择的滤波电容值 C64 (220pF)远高于 MCU 的采样电容(CP)、理想情况下大于20倍。

    请参阅 TIDA-00778设计文档 http://www.ti.com/lit/ug/tiducy7/tiducy7.pdf 的第1.1.1节 、详细了解开关电流采样、传感延迟以及我们为何需要更快响应。

    3.第2点回答。

    希望这能澄清。

    谢谢、此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、这解决了我的问题。

    我还有另一个问题、我尝试使用 f=1/2/pi/r/c 来计算截止频率:1/2/pi/100/(220+5)=7.07MHz。
    但在 TIDA-00778中,有人提到:f=15 MHz,那么我的错误是什么?

    此致、

    Mohammad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    您的计算正确。 它看起来是15Mhz、这是文档中的一个拼写错误。 我将纠正这种情况。  感谢您的指出。

    谢谢、此致、

    制造商