您好!
在 TIDA-00778设计中、我们可以看到截止频率为15MHz 的抗混叠滤波器。 下图显示了此滤波器:
此外、 下图显示了 TMS32028027F 的 ADC 输入阻抗模型。
因此、我对此有一些疑问:
1-)如何为 抗混叠滤波器的截止频率选择15MHz? 据我所知、 抗混叠滤波器的截止频率应小于采样频率的一半、FOC 算法中的电流采样频率为10-20kHz。 因此 抗混叠滤波器的截止频率 应小于5-10kHz。
2-)如何计算15MHz?
3)我们何时需要这个滤波器?
此致、
Mohammad。