This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4435:PCB 介电厚度

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794729/pmp4435-pcb-dielectric-thickness

器件型号:PMP4435

尊敬的先生:

请分享 PMP4435参考设计板的20层 PCB 之间使用的介电厚度和铜重量(Oz)的详细信息。 已使用。

在参考板中、初级侧和次级侧之间考虑的隔离程度。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nesh、

    所附的是有关绕组层的更多信息。 内层的铜重量为3oz、外层的铜重量为2oz、镀层的铜重量高达~3oz。 layers.e2e.ti.com/.../Winding-Layer.xlsx 之间的介电厚度为3.937mil FR-4 (介电常数4.8)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生提供的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan Manack:

    FR4 (磁芯)电介质厚度3.937很好、但各层之间的预浸材料厚度有多大。

    PMP4435参考设计板的总 PCB 厚度是多少。


    谢谢、此致、
    Nesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    我无法查看回复中的图像或图层信息。

    Nesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    让我们再试一次。 您能看到已连接吗?

    Ryan

    e2e.ti.com/.../PMP4435-Layer-Stack.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Ryan 提供了层叠详细信息。