This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:LM5176在输入电压= 9-17Vdc、输出电压= 12V、输出电流= 10A 时不稳定性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794249/webench-tools-lm5175-lm5176-instability-with-vin-9-17vdc-vout-12v-iout-10a

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们已经使用 LM5176PWPT-HTSSOP-28创建了一个新项目、现在我们已经测试了第一个原型。

该项目位于我的帐户的 WebDesign 编号56中。

注意事项:此直流/直流转换器设计用于在输入电压为9V 至17VDC 的范围内调节的10A @ 12V 的最大输出负载

但这次它发生在原型上、它的性能不是很好。 已执行以下测试:

测试1:VIN = 12.0V 且 ILOAD = 0A (无负载)。 结果:直流/直流转换器在输出电压= 12.05V 时表现良好

测试2:VIN = 12.0V、ILOAD = 500mA。 结果:  直流/直流转换器在输出电压= 12.05V 时表现良好。

测试3:VIN = 12.0V 且 ILOAD = 600mA。 结果:开始时 Vout = 12.0V、 并在负载转换期间突然下降到2.05V。  在几秒钟内、hearde2e.ti.com/.../DC_2D00_UPS_2D00_P-1622d.pdf 上 出现了一系列类似继电器开关的"咔嗒"声。

直流/直流转换器不再恢复、并且出现故障。 M1-H MOSFET 断路、不进行开关。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    请使用"设计"选项共享您的 WEBENCH 设计、如下所示。

    谢谢 、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Praveen

    以下是您要询问的链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    我还在尝试与您分享 PCB 布局。

    此致、

    Manuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Praveen

    我们一直在使用直流电子负载来测试原型。 原型的故障在某种程度上与我们首先使用的直流电子负载的恒流负载运行模式(某些控制特性)相关。 在直流电子负载处于恒阻负载运行模式时、原型单元的性能良好。

    此致、

    Manuel