This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8583:EVM 借用

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8583, UCC28910, UCC28910FBEVM-526
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794423/pmp8583-evm-borrowing

器件型号:PMP8583
主题中讨论的其他器件: UCC28910UCC28910FBEVM-526

尊敬的先生。

我遇到了一位保守的客户、他不想更换新器件。

但是、他对 PMP8583参考设计感兴趣、因此提到了它

如果获得 PMP8583、则可以评估 UCC28910。 因为规格几乎是

和他的预期一样

输入:AC 220V

输出:12V/0.5A

是否可以借用 PMP8583来提升他的兴趣?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki-San、

    我已根据您的请求复制了中低功率团队的同事。 该团队在美国工作、将在周一之前休假、届时将取回该职位。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San。  

    非常感谢您的回复。  

    我将在下周等待您的反馈。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新月山

    诸如 PMP8583的 TI 参考设计不公开可用。 客户测试此电路板的最快方法是修改在线可订购 EVM UCC28910FBEVM-526、使其具有 PMP8583中使用的组件。 如果您需要进一步修改设计、我们建议您使用我们的 Excel 设计计算器 www.ti.com/.../sluc503

    如果您仍然需要定制的 PMP8583、请联系您当地的 TI 销售代表。 我无法保证 TI 能够提供电路板、但您当地的 TI 销售代表将能够进行确认。

    此致、
    Eric