请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP8583 主题中讨论的其他器件: UCC28910、 UCC28910FBEVM-526
尊敬的先生。
我遇到了一位保守的客户、他不想更换新器件。
但是、他对 PMP8583参考设计感兴趣、因此提到了它
如果获得 PMP8583、则可以评估 UCC28910。 因为规格几乎是
和他的预期一样
输入:AC 220V
输出:12V/0.5A
是否可以借用 PMP8583来提升他的兴趣?
此致、
H. Sakai