This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:UCC28950 Tina-ti 仿真问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792424/tina-spice-ucc28950-ucc28950-tina-ti-simulation-issue

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试在一些特殊条件下对 UCC28950 IC 进行建模。
我的目标是在 COMP 引脚上使用外部误差放大器、而不是内部运算放大器。
我制作了一个类似图片中的模型:

并获得以下结果:

连接光标以显示(近似)占空比变化的限制

IC 启动后、COMP 引脚上的电压从5变为0V。 占空比从最大值变为最小值、其中最小占空比由 TMIN 引脚上的电阻器设置。 因此、COMP 引脚上的占空比在3.7-1.8V 范围内变化。 但数据表显示、斜坡电压变化范围为0.8V 至2.8V。 问题是,为什么模型不能按照数据表工作? 看起来、COMP 引脚上的占空比必须在0.8-2.8V 范围内变化、但模型显示没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    请您与我们分享 TINA-TI 原理图、以便我们进一步研究该问题吗?

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1817.Test.TSCOf课程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    感谢您共享.tsc 文件。
    我们将对其进行研究、并将尽快返回给您。

    谢谢、
    Vivek Agarwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    目前,UCC28950正在进行错误修复,我们计划在当前模型中不可用的输出占空比中依赖 COMP (CS 引脚)。
    我们将在网站上提供更新的模型后立即通知您。

    现在、我们将关闭 TT。