请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在尝试在一些特殊条件下对 UCC28950 IC 进行建模。
我的目标是在 COMP 引脚上使用外部误差放大器、而不是内部运算放大器。
我制作了一个类似图片中的模型: 
并获得以下结果: 
连接光标以显示(近似)占空比变化的限制
IC 启动后、COMP 引脚上的电压从5变为0V。 占空比从最大值变为最小值、其中最小占空比由 TMIN 引脚上的电阻器设置。 因此、COMP 引脚上的占空比在3.7-1.8V 范围内变化。 但数据表显示、斜坡电压变化范围为0.8V 至2.8V。 问题是,为什么模型不能按照数据表工作? 看起来、COMP 引脚上的占空比必须在0.8-2.8V 范围内变化、但模型显示没有变化。