请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS2420工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我尝试构建直流到直流转换 器、该转换器具有一个介于9V-20V 之间的输入、并具有4个输出:5V @ 2.5A、3.3V @ 2.5A、3.3 @ 1.5A 和1.5V @ 1.5A。 因此、我对输出进行排序、并选中热插拔框、然后单击下一步、 然后、我注意到我生成的电路将 TPS2420用作热插拔控制器、它的最大输出电流可为4A、而通过4个输出的所需电流总量 应约为8A!!!
好的、我在这里误解了什么?