请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61322 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
出于仿真目的、我在 TINA 中添加了 TPS613222ADBVR 的 PSpice 模型。 但 出现错误-"Invalid device $CDNENCSTART.Line:#50"(无效器件$CDNENCSTART.Line:#50)。 根据我的理解、我认为这种模式是节奏模式。 我在 Altium Designer 中针对同一模型进行了仿真。 我还收到错误消息、指出"tps61322_trans 子电路类型的参数太多"。 您能告诉我、我为什么会遇到这样的错误、我应该怎么做? 在此、我附上了 Altium Designer 和 TINA 中的错误消息。
感谢你的帮助。
提前感谢!