This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61322:仿真 TPS613222ADBVR 时报告了 Tina/SPICE 误差

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794463/tina-spice-tps61322-tina-spice-error-reported-while-simulating-tps613222adbvr

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好

出于仿真目的、我在 TINA 中添加了 TPS613222ADBVR 的 PSpice 模型。 但 出现错误-"Invalid device $CDNENCSTART.Line:#50"(无效器件$CDNENCSTART.Line:#50)。 根据我的理解、我认为这种模式是节奏模式。 我在 Altium Designer 中针对同一模型进行了仿真。 我还收到错误消息、指出"tps61322_trans 子电路类型的参数太多"。 您能告诉我、我为什么会遇到这样的错误、我应该怎么做? 在此、我附上了 Altium Designer 和 TINA 中的错误消息。

感谢你的帮助。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ashwini、

    TI 网站上的 PSpice 模型文件已加密。 无法在其他仿真器中导入 PSpice 加密模型。 要将其导入 TINA-TI、您需要未键入的模型文件。

    因此、我会请求您联系 TI 支持(http://www.ti.com/guidedsupport/docs/calltisupport.tsp)以申请获取未加密模型。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢你的答复。 那么、该模型只能在 Cadence OrCAD lite 中使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashwini、

    未加密模型文件可用于 PSpice/TINA-TI 仿真器。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta