器件型号:PMP4634
大家好、团队、
我正在寻找65W 的反激式直流/直流转换器。 我的要求规格如下所述
输入 电压范围= 10V 至36V DC
输出电压= 48至56V
输出电流= 1.4A
我见过此参考设计 PMP4634。 我是否可以在进行一些修改后将此设计用于我的规格? 如果是、请向我建议更改。 或者、如果有任何其他设计可用于我的规格、请告知我。
此致
Nani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PMP4634
大家好、团队、
我正在寻找65W 的反激式直流/直流转换器。 我的要求规格如下所述
输入 电压范围= 10V 至36V DC
输出电压= 48至56V
输出电流= 1.4A
我见过此参考设计 PMP4634。 我是否可以在进行一些修改后将此设计用于我的规格? 如果是、请向我建议更改。 或者、如果有任何其他设计可用于我的规格、请告知我。
此致
Nani
Nani、您好!
感谢您的联系、我叫 Mamadou Diallo、是一名支持低侧驱动器的 AE。
PMP4634以及我们 的参考设计 产品系列是一个很好的起点。 但是、我要提醒的 是、PMP4634的额定功率可能不符合您设计的预期功率。
我在上面的链接中建议使用我们的参考设计产品系列、并按电源参考设计参数进行搜索、以检查符合您规格的设计。
使用该参数搜索工具、我找到了一些您可能认为适合要求的设计:
如果您有其他应用相关问题、请告知我们、如果您有疑问、请按绿色按钮。
谢谢。
此致、
-Mamadou