This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4634:设计要求

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/794102/pmp4634-design-requirement

器件型号:PMP4634

大家好、团队、

我正在寻找65W 的反激式直流/直流转换器。 我的要求规格如下所述

输入 电压范围= 10V 至36V DC

输出电压= 48至56V

输出电流= 1.4A

我见过此参考设计 PMP4634。 我是否可以在进行一些修改后将此设计用于我的规格? 如果是、请向我建议更改。  或者、如果有任何其他设计可用于我的规格、请告知我。

此致

Nani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nani、您好!

    感谢您的联系、我叫 Mamadou Diallo、是一名支持低侧驱动器的 AE。

    PMP4634以及我们 的参考设计 产品系列是一个很好的起点。 但是、我要提醒的 是、PMP4634的额定功率可能不符合您设计的预期功率。  

    我在上面的链接中建议使用我们的参考设计产品系列、并按电源参考设计参数进行搜索、以检查符合您规格的设计。

    使用该参数搜索工具、我找到了一些您可能认为适合要求的设计:

    http://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vout=56,67.2&isolated=Non-Isolated&intype=DC&tlogy=Boost,Boost-%20Non%20Sync

    如果您有其他应用相关问题、请告知我们、如果您有疑问、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou