请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00120 主题中讨论的其他器件:TIDA-010042、
你(们)好
我将 TIDA-00120参考设计用于12/24V 太阳能系统。 在此设计中、我发现电池板电压通过分压器网络连接到 MSP430控制器。 如果放置了任何错误的电阻器、这可能会损坏控制器。 因此、我正在寻找对控制器的一些保护、我在 TIDA-010042参考设计中发现了这一点。
在本 TIDA-010042参考设计中、面板电压通过 BJT 提供。(见附图)。 我可以对 TIDA-00120使用相同的方法来代替分频器网络吗? 它是否需要对 PV 测量进行任何软件更改?