This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:设计修改

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/793309/tida-00120-design-modifications

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件:TIDA-010042

你(们)好

我将 TIDA-00120参考设计用于12/24V 太阳能系统。 在此设计中、我发现电池板电压通过分压器网络连接到 MSP430控制器。 如果放置了任何错误的电阻器、这可能会损坏控制器。 因此、我正在寻找对控制器的一些保护、我在 TIDA-010042参考设计中发现了这一点。

在本 TIDA-010042参考设计中、面板电压通过 BJT 提供。(见附图)。 我可以对 TIDA-00120使用相同的方法来代替分频器网络吗? 它是否需要对 PV 测量进行任何软件更改?

请就此向我提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gangadhar、

    是的、您可以使用 TIDA-010042中的保护电路。 但请根据实际分压器值计算最终电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您使用 TI 器件。