请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00788 主题中讨论的其他器件: PGA300、 USB2ANY
你好
我们希望使用基于 PGA300的 TIDA-00788 4-20 mA 发送器布局。 除了 EVM 板、您还建议使用哪种 OWI 转 USB 适配器? 我们可以使用任何 USB 转 OWI 适配器吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们希望使用基于 PGA300的 TIDA-00788 4-20 mA 发送器布局。 除了 EVM 板、您还建议使用哪种 OWI 转 USB 适配器? 我们可以使用任何 USB 转 OWI 适配器吗?
谢谢你