This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00788:哪种 OWI 接口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00788, PGA300, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792718/tida-00788-which-owi-interface

器件型号:TIDA-00788
主题中讨论的其他器件: PGA300USB2ANY

你好  

我们希望使用基于 PGA300的 TIDA-00788 4-20 mA 发送器布局。 除了 EVM 板、您还建议使用哪种 OWI 转 USB 适配器? 我们可以使用任何 USB 转 OWI 适配器吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此 OWI 接口是 TI 专有的。 没有商用的 USB 转 OWI 适配器。 EVM 提供了一个参考、您可以使用该参考设计自己的 OWI 适配器以及 USB2ANY。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您或任何人能否为 TI OWI 转 USB 校准工具提供带软件的工作布局? 我不能相信每个人都会开发自己的解决方案。  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如前所述、PGA300EVM 为与 USB2ANY 平台配合使用的 OWI 通信提供了参考。 EVM 用户指南中提供了完整的原理图: www.ti.com/.../sldu011b.pdf

    此致、