This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53353:有关 TPS53353 VDD 电容仿真的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792833/webench-tools-tps53353-question-about-the-simulation-for-the-vdd-cap-of-tps53353

器件型号:TPS53353

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

仿真工具 Webench 建议 TPS53353的 VDD 电容为2.2uF、而我们在数据表中使用4.7uF 电容。

有些客户对此电容器有疑问、想知道 Webench 是否 可以  通过仿真得出不同电容器值的不同值?

您能给一些评论吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    根据数据表,在 WEBENHCH 上,VDD 电容器的值应为4.7 uF。 我们正在研究它、并将在本月末之前的下一个发布周期中提供修复程序。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen B、
    客户还想知道 WEBENCH 是否可以在 VDD 引脚上模拟滤波器。
    您能对此问题发表评论吗?
    我没有看到该电容器具有不同值的任何不同。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    VDD 电容用作滤波器、其值不会影响输出仿真结果。 但是、您可以使用"备用组件"选项更改电容器的值并对设计进行仿真。

    谢谢、此致、
    普拉文 B