Other Parts Discussed in Thread: TPS53353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53353 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好,
仿真工具 Webench 建议 TPS53353的 VDD 电容为2.2uF、而我们在数据表中使用4.7uF 电容。
有些客户对此电容器有疑问、想知道 Webench 是否 可以 通过仿真得出不同电容器值的不同值?
您能给一些评论吗?
非常感谢。