This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AMC1301:仿真中的 CMRR 不同

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/792051/tina-spice-amc1301-cmrr-different-in-simulation

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

数据表中给出了 amc1301的 CMRR 为-93dB 乘10kHz。

当我仿真时、CMRR 为-127、65dB。 数据表中的值是否正确?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    供参考、我们的一个团队将返回给您、了解数据表值的正确性。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的帮助。 我期待了解数据表值是否正确。

    1月-罗马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何测试它?

    您能否从结尾处检查所附文件

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_cmrr_5F00_amc.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 LTSpice 进行 IM 仿真。 在图片中、您可以看到我的结果和原理图。

    我只是在 AMC1301的输入端进行 AC-Sweep。

    感谢你的帮助。

    1月-罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我向两个输入施加频率为10kHz 的正弦信号和100V 峰间振幅。 以便输入的差值为0V。 100V 对应于40dBV。 在输出端、我以10kHz 的频率测量40,885µV μ s 的峰峰值振幅。 40.885µV Ω 对应于-87.77dBV。 因此、输入与输出之间存在-127、77dBV 的差异。 这是 CMRR、还是有思维错误?
    1月-罗马
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用以下测试台设置并在 LTSpice 中检查、因为我可以看到这有差异。

    我们的所有模型都在 TINA-TI 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我要试一下。 您能给我解释一下您电路的输入区域吗? 为什么使用1k Ω 电阻器从 VINP 连接到 VOUTN? 以及使用1k Ω 电阻器从 VINN 连接到 VOUTP? 为什么在电路的输入端有变压器?
    扬-罗马·马瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以浏览所附的 TI 文档。

    e2e.ti.com/.../snoa467a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的帮助。 我阅读了 TI 文档。
    文档中的外部电阻器仅用于调整增益系数。 由于 AMC1301具有固定增益系数、它不会使用外部电阻器、以及原理图中的 R1、R3、R4和 R5、会吗?

    此致、
    扬-罗马·马瑟