请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1301 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
数据表中给出了 amc1301的 CMRR 为-93dB 乘10kHz。
当我仿真时、CMRR 为-127、65dB。 数据表中的值是否正确?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您如何测试它?
您能否从结尾处检查所附文件
您好!
您可以浏览所附的 TI 文档。