This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00725:APD 温度监控器

Guru**** 2595560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790814/tida-00725-temperature-monitor-for-apd

器件型号:TIDA-00725

我正在尝试基于 APD 及其 TIDA-00725中的偏置电路和放大电路构建激光测距仪。 我不清楚 APD 偏置电路设计。  

为什么我没有看到 APD 的 APD 温度监控电路? 因为我们知道 APD 的增益在很大程度上取决于温度。 那么、在该设计中、温度不会得到补偿、还是以另一种方式实现?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个有趣的问题。 我不是 APD 工作方面的专家、但我可以询问撰写本 TIDA 的人员。 我会在收到回复后尽快回复您。 您要为哪个应用程序创建此功能?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些 MEMS 微镜、因此我想构建一个能够使用这些 MEMS 微镜进行扫描的激光雷达。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我们没有在设计中放置温度传感器的原因是、设计的目的是展示部件、而不是构建完整的工作系统。 此设计在固定温度和窄脉冲下进行了测试。 与客户使用的最终设计相比、它可以被视为更好的概念证明。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你