请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00725 我正在尝试基于 APD 及其 TIDA-00725中的偏置电路和放大电路构建激光测距仪。 我不清楚 APD 偏置电路设计。
为什么我没有看到 APD 的 APD 温度监控电路? 因为我们知道 APD 的增益在很大程度上取决于温度。 那么、在该设计中、温度不会得到补偿、还是以另一种方式实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试基于 APD 及其 TIDA-00725中的偏置电路和放大电路构建激光测距仪。 我不清楚 APD 偏置电路设计。
为什么我没有看到 APD 的 APD 温度监控电路? 因为我们知道 APD 的增益在很大程度上取决于温度。 那么、在该设计中、温度不会得到补偿、还是以另一种方式实现?