主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一个运行序列的4位图形发生器、"REPEAT 图形" 用于驱动 TPS62740上的 VSEL 引脚... 如果我在接近0的时间开始仿真显示、则发生器会按预期连续运行。 但是、如果我将仿真设置为在10ms 开始显示、在 TPS62740的启动延迟之后、图形发生器不会运行、则输出看起来是"浮动"的。
当我确实希望在直流/直流完成启动后启动该发电机时、让该发电机持续运行也会浪费仿真器周期。 两个功能很好:
1) 1)"硬件触发器"输入
2) 2) A 开始运行时间。