This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62740:4位图形发生器在#39;开始显示#39;设置#39;long'&最好有一个'触发器#39;生成器输入、使其能够与器件同步开始...

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789014/tina-spice-tps62740-the-4-bit-pattern-generator-fails-when-start-display-is-set-long-it-would-be-great-to-have-a-trigger-input-to-the-generator-to-allow-it-to-start-synchronously-to-a-device

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一个运行序列的4位图形发生器、"REPEAT 图形" 用于驱动 TPS62740上的 VSEL 引脚... 如果我在接近0的时间开始仿真显示、则发生器会按预期连续运行。  但是、如果我将仿真设置为在10ms 开始显示、在 TPS62740的启动延迟之后、图形发生器不会运行、则输出看起来是"浮动"的。

当我确实希望在直流/直流完成启动后启动该发电机时、让该发电机持续运行也会浪费仿真器周期。  两个功能很好:

1) 1)"硬件触发器"输入

2) 2) A 开始运行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    您能否与我们分享仿真测试台?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以……让我们看看我能不能记住怎么做;-) 看起来它可能取决于步进时间,因为我将步进时间增加到每步100 us,现在似乎可以正常工作。

    这是 µs μ s 步长的时间

    e2e.ti.com/.../62740-with-VSEL-stepper-10-us-step.TSC

    这是"预览"中的跟踪显示

    我在 µs μ s 和 µs μ s 的步进 µs 下尝试过、似乎在这些设置下也能正常工作、但10 μ s 不能正常工作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我似乎是一个真正的“坏人”,当我找到角落的案例时:-{
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    我已经用10us 的步长模拟了您共享的原理图、并观察到下面显示的结果。

    根据我的理解、输出对我来说看起来很好。

    您能否详细说明一下您在此设置中遇到的问题?

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vivek;

    这似乎完全取决于某些因素、我无法解决... 谢谢你的努力 顺便说一下、在我的 Dell i5Core 笔记本电脑上运行这些 sim 需要12-15分钟。  在不同的设置下检查此问题可能会有很长的进展。

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    为了缩短仿真时间、您可以尝试更改如下所示的 Analysis 参数。

    但缩短仿真时间可能会降低模型的精度。

    谢谢、

    Vivek Agarwal