This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01573:LMG1020

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, TIDA-01573

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790282/tida-01573-lmg1020

器件型号:TIDA-01573
主题中讨论的其他器件:LMG1020

根据 TIDA-01573应用手册、为了真正受益于 LMG1020驱动器的高速功能、建议将信号接地和电源接地分开。 因此、GaN FET 的源开尔文焊盘连接到信号 GND、而另一个源焊盘连接到电源 GND。 这样、两个接地端仅在 FET 内部连接在一起。

我的问题是如何为插入主板的以下激光驱动器子卡分配接地:

输入电压为12V、通过主板上的连接器提供。

激光子卡上有:

LDO 为 LMG1020以及为 LMG1020脉冲成形的某些数字电路提供5V 电压。

升压转换器为电容器组提供高电压。

GaN FET 和相邻电路(电容器组、激光二极管、钳位二极管、电流感应电阻器)。

按照应用手册的建议、似乎电源 GND 需要连接到 GaN FET 的源极和升压转换器的 GND 节点、而所有其他 GND 节点需要连接到信号 GND。

主板12V 的连接器只有一个用于 GND 的引脚。 该引脚应连接到哪个 GND:信号或电源 GND?

请提供建议。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您提出有关 LMG1020和 TIDA-01573的问题、
    您对此进行了很好的解释、正确的是、信号 GND 与驱动器 GND 相同、因此需要将12V GND 保持分离并置于电源 GND 上。 驱动器(信号) GND 需要与所有电源布线分开、因此不会发生可能影响输入信号的噪声和 GND 反弹。 理想情况下、驱动器 GND 连接到 GaN FET 开尔文或源极引脚、尽可能靠近 FET。 GaN FET 及其引线的源极具有一些寄生电感效应、尤其是在激光二极管电流较高时出现的高 di/dt 时。 该 di/dt 会从 GND 产生等于 L*di/dt 的相应压降。 该压降可防止驱动电压降低 GaN 栅极的上升和下降时间、从而降低峰值激光电流。 为了尽可能地绕过此寄生源极电感、栅极驱动器 GND 需要对源极具有非常低的阻抗、以便高效地驱动它并消除共源极电感。 目标是将驱动器 GND 与电源 GND 分离、以降低共源极电感。 驱动器 GND 应包含 LDO 5V GND 以及脉冲整形电路或信号 GND、总线电压电路或12V GND 应包含电源 GND。
    这有道理吗? 如果您有任何疑问、请告诉我、

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我理解您所说的一切。 我的问题是、激光子卡和主板之间的12V 连接器只有一个用于 GND 的引脚、因为主板使用单个 GND。 那么、问题是、我应该将该 GND 引脚连接到什么:信号 GND 还是电源 GND? 由于连接器的其他引脚很少、因此应将其 GND 引脚连接到信号 GND。 但在这种情况下,升压转换器的输入电流将用作与信号 GND 返回路径共享的返回路径。

    我觉得这是可以的、因为升压转换器输入端的电解电容导致升压转换器的输入电流几乎没有高电流尖峰。 因此、流经信号 GND 回路的额外电流基本上是相对较小的直流电流、不会影响 GaN 驱动器或其他数字电路的正常功能。

    我的想法是否正确?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您通过 SBD 发布此帖子!
    我的想法与您的感受类似、无论采用哪种方式、12V 返回电流都将流经两个 GND、因此信号和电源接地之间应该有一个星点接地或单点接地连接、用于与开尔文接地分开的循环电流。 只要12V 电流保持在激光子卡电路上、12V 的接地应该能够连接到信号接地或电源接地、因为返回电流将通过任一接地连接选项流经这两个电路。 只要循环电流保持在子卡上、就可以了。 由于12V 返回电流会看到电源接地、因此您可以在 LMG1020输入端放置一个小型输入电容器、以滤除可能通过寄生电容到达输入端的任何噪声。 这是否有助于回答您的问题? 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

    谢谢、