This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/790071/webench-tools-lmx2594evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2594

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

SIR 我使用的是 lmx2594、仅锁定一个频率4340MHz、 我使用参考时钟100MHz,PFD 为200倍频器, 我使用的是100MHz 参考时钟,倍频器,prediv1,multiis by pass post div 为1,y PFD 为200。当锁定4340MHz 的单个频率时,得到杂散和之后 有时本底噪声会跳跃、我不明白为什么会发生这种情况、您能建议我如何解决我的问题。

此致、

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    我假设您使用 TICS Pro 来控制电路板。
    更改频率参数后、您是否看到一些框以黄色突出显示?
    如果是这样、您可以将鼠标悬停在方框上、以查看清除颜色的建议。
    在本例中、我可以看到 PFD_DLY_SEL 为黄色、建议将其从4更改为3。 该寄存器位将影响相位噪声和杂散。