请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM 主题中讨论的其他器件:LMX2594
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
SIR 我使用的是 lmx2594、仅锁定一个频率4340MHz、 我使用参考时钟100MHz,PFD 为200倍频器, 我使用的是100MHz 参考时钟,倍频器,prediv1,multiis by pass post div 为1,y PFD 为200。当锁定4340MHz 的单个频率时,得到杂散和之后 有时本底噪声会跳跃、我不明白为什么会发生这种情况、您能建议我如何解决我的问题。
此致、
Ahmed