请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 MSP430F5529是否可以对空白 MSP430进行编程、以便之后它将显示为 USB2ANY 接口?
我们要做的是在我们自己的板上集成 USB2ANY 接口、以便实现直接 USB 连接。
此致、Rune Bæverrud
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以对空白 MSP430进行编程、以便之后它将显示为 USB2ANY 接口?
我们要做的是在我们自己的板上集成 USB2ANY 接口、以便实现直接 USB 连接。
此致、从技术上讲、是的。
USB2ANY 使用 MSP430F5529。
您可能可以使用 EXP-MSP430F5529 Launchpad 进行实验、然后将代码迁移到您的平台。