This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY 引导加载程序/固件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/789774/usb2any-bootloader-firmware

主题中讨论的其他器件:USB2ANYMSP430F5529

是否可以对空白 MSP430进行编程、以便之后它将显示为 USB2ANY 接口?

我们要做的是在我们自己的板上集成 USB2ANY 接口、以便实现直接 USB 连接。

此致、
Rune Bæverrud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、是的。

    USB2ANY 使用 MSP430F5529。

    您可能可以使用 EXP-MSP430F5529 Launchpad 进行实验、然后将代码迁移到您的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我希望避免在此方面进行任何软件开发、例如引导加载程序等 我能否简单地将 MSP430刷写为您的最新 USB2ANY 固件版本、然后我将获得功能齐全(可升级)的 USB2ANY?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最有可能。 但是、我建议您查看原理图并将其与您的平台上的设计进行比较。