This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC21520:半桥转换器

Guru**** 2589890 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/788797/tina-spice-ucc21520-half-bridge-converter

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

  高侧的驱动信号 与输入信号不同。 因此、当负载由电阻器和  电感组成时、最终输出不符合预期。

e2e.ti.com/.../half_5F00_bridge.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、


    问题可能出在原理图中电感器 L1的设置。

    通过将初始直流电流更改为未使用、我获得以下结果。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答。 这很有帮助。 我想知道为什么不使用电感器的初始直流电流? 当我选择零初始值时。 结果还是错了、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng、

    当初始直流电流设置为不使用时、它将允许电感器根据初始运行条件保持初始值。

    我们可以从仿真中观察到、在本例中、电感器电流从1.26mA 开始。

    使用零初始条件将再次在电感器上强制执行0A 初始条件、因此会发生相同的问题。

    谢谢、

    Vivek Agarwal