This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01629:我不#39;t a 电子分量

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/811560/tida-01629-i-don-t-a-electron-component

器件型号:TIDA-01629

 我不知道 TI TIDA-01629栅极驱动器.Schdoc 中有什么是 电感器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。 是的、这是一个用于降低噪声的铁氧体磁珠。 制造商器件型号为742792620、如图所示。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能在看到 L 时帮我吗? 我要求您在 TIDA-01629设计文件部分下下载原理图 PDF 和 BOM、以便获得正确的枚举器件 L1和 L6。

    请在下面找到详细信息:

    L1、L6、100 Ω、#part 742792620、Wurth Elektronik、 铁氧体磁珠、100 Ω@ 100MHz、0.5A、0603

    如果你能指出你看到 L 的位置、我们可以纠正。

    谢谢。  

    此致、

    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计文件是正确的。我只需将其复制  到另一个 DOE,中、以便您可以看到 L?。感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里 可以找到该 铁氧体磁珠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我假设您问您可以在哪里购买该特定的铁氧体磁珠?

    如前所述、我们使用了来自 Wuerth Elektronik 的器件、器件型号为742792620。 有关更多详细信息、您还可以参阅 TIDA-01629设计文件夹中的 BOM 文件。

    如果您无法从您选择的目录分销商处获取该器件、我建议您直接联系制造商 Wuerth。

    此致、

    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我 已经解决了这个问题。谢谢