This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能在看到 L 时帮我吗? 我要求您在 TIDA-01629设计文件部分下下载原理图 PDF 和 BOM、以便获得正确的枚举器件 L1和 L6。
请在下面找到详细信息:
L1、L6、100 Ω、#part 742792620、Wurth Elektronik、 铁氧体磁珠、100 Ω@ 100MHz、0.5A、0603
如果你能指出你看到 L 的位置、我们可以纠正。
谢谢。
此致、
Martin Staebler
您好!
感谢您的反馈。 我假设您问您可以在哪里购买该特定的铁氧体磁珠?
如前所述、我们使用了来自 Wuerth Elektronik 的器件、器件型号为742792620。 有关更多详细信息、您还可以参阅 TIDA-01629设计文件夹中的 BOM 文件。
如果您无法从您选择的目录分销商处获取该器件、我建议您直接联系制造商 Wuerth。
此致、
Martin Staebler