This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61022:WEBENCH 工具 TPS61022

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814429/webench-tools-tps61022-webench-tools-tps61022

器件型号:TPS61022

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我想设计一个直流/直流升压转换器、并使用 Webench 将其缩小为两个不同的芯片。  参数为:
输入:直流3.2V - 4.1V
输出:在0.1A - 1.8A 时为5V
温度:50°C

我更喜欢 TPS61022设计、因为它的组件更少、效率更高。  但是、Webench 设计工具不会显示原理图。  在"Select a Design"页面上、它只显示"Loading Schematic。。。"。   当我单击"Simulate"时、会显示"Design cannot be created!  您的首选设备不适用于您选择的输入。"

查看数据表、我看不到该部件为什么不起作用。  Webench 是否存在问题?

谢谢、
道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题。 我们能够复制它。 我们的工程团队正在调查此问题。 我们很快会回来。  

    Raj Balraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    对拖延表示歉意。 我们正在积极努力解决 TPS61022的 WEBENCH 设计问题。

    我们将保持您的最新状态。

    谢谢、此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我们已修复此问题。此修复程序将在  7月19日之前暂时在 TI.com 上提供。

    将在 TI.com 上提供修复程序后通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    7月19日之前、可在 TI.com 上获取此修复程序。

    在 TI.com 上提供修复程序后、我们将通知您。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    TI.com 上提供了更新。

    谢谢、此致、

    Umayal