工具/软件:WEBENCH设计工具
我想设计一个直流/直流升压转换器、并使用 Webench 将其缩小为两个不同的芯片。 参数为:
输入:直流3.2V - 4.1V
输出:在0.1A - 1.8A 时为5V
温度:50°C
我更喜欢 TPS61022设计、因为它的组件更少、效率更高。 但是、Webench 设计工具不会显示原理图。 在"Select a Design"页面上、它只显示"Loading Schematic。。。"。 当我单击"Simulate"时、会显示"Design cannot be created! 您的首选设备不适用于您选择的输入。"
查看数据表、我看不到该部件为什么不起作用。 Webench 是否存在问题?
谢谢、
道格