This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TIDA-00127:TPS40210平均值模型

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/813239/tina-spice-tida-00127-tps40210-average-model

器件型号:TIDA-00127
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS40210

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好  

当我将 R5电阻器更改为低于7K 时、我在仿真 TPS40210时遇到问题、没有正确响应。 我的波特图增益突然大幅下降。 R7和 R5电阻器的大小调整为输出355V。 我已经根据我的电子表格计算了所有补偿网络、并希望使用 TINA 进行验证。 如果有人能对这个问题有所了解、我会很感激吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    请尝试减小您的电感器。  您似乎达到了占空比限制。  降低电感器以进入 DCM、从而使所需的占空比小于限值。

    谢谢、

    应用 工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_AVG_5F00_minta.TSCHi我尝试降低电感器的值、但仍然无法正常工作。 我还将频率从33k 更改为10k、并将负载从1000k 更改为1MEG、这似乎不起作用。  

    只有当我将反馈下电阻器从3.5K 更改为5.7K 时、它才起作用。 我认为这是 TPS40210的 FB 引脚模型上的偏置问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我将此事转交给我们的建模专家。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我将研究这个问题。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 期待修复...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已经研究过这个问题。  开关节点内部连接了一个二极管、反向击穿电压为200V。 当我们配置 Vout>200V 时、会发生反向击穿。 这不允许仿真器正确计算直流工作点。 因此、交流结果也不正确。

    目前、请配置您的 Vout<200V 设置。 我们将在本月末之前尝试修改 TI 网站上的模型。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。

    是否可以在模型文件可用时提供更新?.. 我目前正在进行设计计算、最好总结一下我的电路的交流响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    当修订后的模型出现在 TI 网站时、我们将在此主题中向您提供更新。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta