主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TPS40210
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
当我将 R5电阻器更改为低于7K 时、我在仿真 TPS40210时遇到问题、没有正确响应。 我的波特图增益突然大幅下降。 R7和 R5电阻器的大小调整为输出355V。 我已经根据我的电子表格计算了所有补偿网络、并希望使用 TINA 进行验证。 如果有人能对这个问题有所了解、我会很感激吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
当我将 R5电阻器更改为低于7K 时、我在仿真 TPS40210时遇到问题、没有正确响应。 我的波特图增益突然大幅下降。 R7和 R5电阻器的大小调整为输出355V。 我已经根据我的电子表格计算了所有补偿网络、并希望使用 TINA 进行验证。 如果有人能对这个问题有所了解、我会很感激吗?
e2e.ti.com/.../TPS40210_5F00_AVG_5F00_minta.TSCHi我尝试降低电感器的值、但仍然无法正常工作。 我还将频率从33k 更改为10k、并将负载从1000k 更改为1MEG、这似乎不起作用。
只有当我将反馈下电阻器从3.5K 更改为5.7K 时、它才起作用。 我认为这是 TPS40210的 FB 引脚模型上的偏置问题