请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6638K2K 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的
您知道 XTCI6638K2KAXAAW2H 和 XTCI 6638K2KAXAAW2之间的差异吗?
谢谢你
王先生
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的
您知道 XTCI6638K2KAXAAW2H 和 XTCI 6638K2KAXAAW2之间的差异吗?
谢谢你
王先生
您好!
根据数据表、图12-1.C66xDSPDeviceNames (包括 TCI6638K2KDevice)不应存在任何差异
您能否检查第一个器件上的标记是否为:
XTCI6638K2KAXAAW2H 或 XTCI6638K2KAXAAW24?
如果是 XTCI6638K2KAXAAW24、则 24 = 1.2GHz DSP/ 1.4GHz ARM。
此致、
Yordan